This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2759:两个连续闪存使能之间是否需要最小延迟??

Guru**** 687780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2759, LM3643, LM36010, LM36011, LM3644
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932701/lm2759-is-minimum-delay-required-between-two-successive-flash-enables

器件型号:LM2759
主题中讨论的其他器件: LM3643LM36010LM36011LM3644

我们正在设计 LED 驱动器 LM2759、在我们的应用中、我们倾向于连续使用闪存模式、在数据表中、我们没有找到有关使用选通引脚实现连续闪存之间所需的最小延迟的任何详细信息、是否需要任何延迟或没有限制??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

       我建议使用新器 件 LM3643/LM3644/LM36010/LM36011采用 IR 模式、有一份应用手册提供了可为您提供帮助的详细时间规格。

       

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Sean、但我们已经在制作中、无法更改器件、因此需要 LM2759的时序详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

      很抱歉、我们没有您需要的数据、但您可以使用您的电路板进行测试、如果您发现电路板有问题、请告诉我。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Sean、
    顺便说一下,我是否从您以前的测试或 EVM 板获得任何最小间隔值??
    我还回答了一些有关以30Hz 的频率切换频闪灯引脚的问题,它是工作情况吗?  因为如果是这样、我将继续使用该值。
    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/566733

    还有一点,我发现内部时钟为1MHz,我们可以用这种方法推导出任何东西,比如选通输入的采样率??


    此致、
    Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

      由于选通引脚变为高电平与电流上升和调节之间存在大约2.5ms 的延迟(开启延迟和电流斜升时间)、因此您的应用中必须考虑该时间、因此您需要考虑该时间用于更高的频率。(不超过400Hz)

    BR

    肖恩