主题中讨论的其他器件: LM3643、 LM36010、 LM36011、 LM3644
我们正在设计 LED 驱动器 LM2759、在我们的应用中、我们倾向于连续使用闪存模式、在数据表中、我们没有找到有关使用选通引脚实现连续闪存之间所需的最小延迟的任何详细信息、是否需要任何延迟或没有限制??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
好的、Sean、
顺便说一下,我是否从您以前的测试或 EVM 板获得任何最小间隔值??
我还回答了一些有关以30Hz 的频率切换频闪灯引脚的问题,它是工作情况吗? 因为如果是这样、我将继续使用该值。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/566733
还有一点,我发现内部时钟为1MHz,我们可以用这种方法推导出任何东西,比如选通输入的采样率??
此致、
Vignesh