This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:BQ78Z100最大电池容量

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932977/bq78z100-bq78z100-maximum-battery-capacity

器件型号:BQ78Z100

你(们)好

ı 希望在我的设计中使用 BQ78Z100。 在产品详细信息部分的网站中、最大电池容量为14000 mAh。 但是、在监测器件(6.1)的技术参考文档中、最大电池容量表示为"该器件能够支持最大32Ah 的电池组容量"。 那么、BQ78Z100支持的最大电池容量是多少?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TRM 中规定了最大设计容量。 设计容量数据存储器参数中允许的最大值为32Ah。

    我将尝试更新 TI 产品页面。

    此致、

    Wyatt Keller