This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:如何使用 FBVOUT 和 FBGND。

Guru**** 2390835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932874/tps650861-how-to-use-fbvout-and-fbgnd

器件型号:TPS650861

您好的支持团队、
请告诉我如何使用 FBVOUT2和 FBGND2。

NXP LS1043A 有一个电压感测引脚、此引脚可被连接至电源 IC 以保持内核电压(+1.0V)恒定。 (信号低于)
 SENSEVDD (VDD SENSE 引脚)
 SENSE GND (GND SENSE 引脚)
www.nxp.com/.../qoriq-layerscape-1043a-and-1023a-multicore-communications-processors:LS1043A

TPS650861的 BUCK2 (+1.0V)电压输出通过连接 LS1043A 内核电压(+1.0V)来实现。
TPS650861的 Buck2具有以下反馈感应引脚。
请告诉我是否有连接这些信号的方法。
 FBVOUT2
 FBGND2

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    这些引脚的最小目的是连接到输出电容器(FBVOUT2连接到电容器的正极侧、FBGND2连接到电容器的接地侧)。 这些引脚的建议用法是靠近负载点进行连接、从而在负载点实现更高的输出精度。 我不知道 SENSEVDD 和 SENSEGND 的确切意图、但如果它们的目的是为 PMIC 提供反馈感测点、则我建议将 FBVOUT2和 FBGND2分别连接到这些引脚。 如果这些引脚不打算这样做、则可以将 FBVOUT2和 FBGND2路由到尽可能靠近处理器负载点的位置。

    此致、

    Layne J