This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有适用于52v 应用的热插拔控制器?

Guru**** 2530560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932681/is-there-any-hot-swap-controller-for-52v-application

主题中讨论的其他器件:LM5066

我的客户正在寻找具有集成 MOSFET 的52V/40A 热插拔控制器。 有没有人建议呢? 如果使用外部 MOSFET、您能否帮助提供我们的解决方案? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    什么是应用用例和 EE?

    LM5066可与外部 MOSFET 配合使用。 如果客户有任何疑问、请向客户提出建议并告知我们。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    感谢您的建议。 还有其他更小尺寸的选项、也有 I2C/PMBus 吗?  

    它可能用于电信电源、作为输入电子保险丝的功能。 主电源轨为130A、分为4个电源轨。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    遗憾的是、我们没有适合目标要求的更小尺寸解决方案

    此致、Rakesh