This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54326:VIN 和 AMP 之间的延迟时间;VREG5

Guru**** 1456830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932349/tps54326-delay-time-between-vin-vreg5

器件型号:TPS54326

大家好、

您能否检查下面的波形并评论 VIN 和 VREG5之间的延迟时间为何如此长? 谢谢!

测试条件:VIN=5V、VOUT=1.2V、负载=1.75A。

(我们知道可以通过将上拉电阻器连接到 VREG5来解决 PGOOD 问题)

CH1:5VSB (VIN)、CH2:U57引脚3 (VREG5)、CH3:V1P2S_POK (PGOOD) CH4:V1P2S_EN (EN)

原理图:

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

     

    您能更好地捕获 EN 引脚吗? 不清楚 V-EN 在该图中的高电平位置。

    如果 VOUT=1.2V、建议仅使用1.5uH。 确保软启动电容器设计正确。

    3.3nF 大约是1.4ms 稳压器启动时间的典型值。

    在 VREG 上仅使用1uF。

     

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    感谢您的评论!

    现在、我们只想知道 VREG 输出电压是否仅在启用 EN 引脚后启动。 请发表评论吗?

    我们发现上述延迟时间取决于 EN 信号的时序、希望确认行为是否正常。

    此致、
    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    VREG 电压将仅在 EN 引脚启用后启动。 并且在启用 EN 引脚后器件也不会启动。

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:  

    我连接 了一个 TINA 仿真、以确认在启用 EN 后 VREG 和 VOUT 打开