This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53114:为什么测得的效率斜率会突然变化?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51116, TPS53114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931753/tps53114-why-there-is-a-sudden-change-in-the-slope-of-measured-efficiency

器件型号:TPS53114
主题中讨论的其他器件:TPS51116

测量 效率斜率突然变化的原因。 例如、当输出电流为2A 时、绿色曲线的斜率明显改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    问题标记为 TPS53114、但您显示的图是 TPS51116。 如 TPS51116数据表(第8.3.1节)所述、该控制器可在轻负载条件下降低开关频率、以保持高效率。

    当转换器从断续导通模式(轻负载条件)转换为连续导通模式时、您看到的电流突然变化约为2A。 可通过数据表中的公式1计算断续导通模式和连续导通模式之间的边界。 希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    很抱歉、我将这两种产品混用了。 非常感谢您的回复。

    您能否解释一下为什么突然变化出现在断续传导模式和连续传导模式之间的边界附近? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jayden

       如果器件在强制 CCM 下工作、则效率将持续下降。 在发生转换的边界、DCM 接管并帮助保持高效率。 随着开关频率在 CCM 和 DCM 模式之间变化、效率曲线的性质也会变化。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    不用担心-只是想确保我们谈论的是相同的事情!

    基本上、在断续导通模式(DCM)下、开关频率与输出电流成正比。 因此、对于较低的输出电流、转换器以较低的开关频率运行、并降低了开关损耗。 由于开关频率与输出电流成正比、因此开关损耗约占输出功率的恒定百分比。

    随着负载电流的增加、开关频率会增加、直至输出电流达到临界导通边界(上图中大约为2A)。 一旦输出电流达到临界导通边界、开关频率保持恒定、开关损耗不再占输出功率的固定百分比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的专业回答、我明白了。