This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:两个器件在启动过程中以大容性负载并行提供"oscilation&quot

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930587/tps2663-two-devices-parallel-gives-oscilation-during-startup-with-big-capacitive-load

器件型号:TPS2663

Hei、

我有两个 TPS26630并联、这适用于电阻负载或小电容负载。 如果我具有更大的容性负载(例如5mF)、则 Bu 对我来说、启动行为有点奇怪。  

原理图附在下方。

在示波器图片中、可以看到启动行为。

CH1、黄色、是输出电压

CH2、绿色、是2 tps26630中的一款 IMON

CH3,蓝色,未连接

通道4、红色、PGOOD 信号

启动很好、但我不确定启动是否正常...

您能给我提供这方面的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的联系。

    这是预期行为。 由于容性负载较大、该器件进入电流限制运行模式、然后进入热关断模式。 您能否将 dVdT 引脚上的电容器增加到1.5uF 以设置较低的浪涌电流、从而使器件上的功率应力较低、从而避免热关断。

    另一种方法是在 Cdvdt =开路时强制器件进入热调节环路、类似于数据表中的图22。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    您是否有机会使用上述建议的更改进行测试?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    是的、我成功地进行了测试、它运行得很好。 我们需要进一步研究、以找到理想设置。 这些大电容负载不是标准负载、我们不需要这么长的启动时间。

    但是、您的回答确实帮助我们解决了问题的原因、因此感谢您!

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    知道这一点很好。

    如果您没有其他问题、请关闭此主题。

    此致、Rakesh