This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:LM25141-Q1问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928222/lm25141-q1-lm25141-q1-questions

器件型号:LM25141-Q1

您好!

我正在尝试为  设计配置 LM25141-Q1

VIN=12V

VOUT=5V/10A

1) 1)对于参考设计-https://www.ti.com/lit/df/tidrsr2/tidrsr2.pdf?ts=1591205504535

请问 R16和 R19的用途。 是否还需要噪声滤波、请告诉我 R19为什么为零欧姆。

2) 2)对于 VCCX、我能否将其拉至稳压5V 输出、是否需要在 VCCx 上使用2.2uF (我在数据表中找不到相同的建议)、但似乎 在 TI 的 LM25141-Q1快速入门工具-版本 A2.xlsm 设计工具中提到了这一点

3) 3)对于 DEMB 引脚、我了解有两个功能、即启用二极管仿真、并作为同步输入将内部振荡器与外部时钟同步。

如果我想使用二极管仿真和外部同步,是否可能? 我应该如何连接它? (或者可能是我认为错误)。请建议。

谢谢、

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、您可以将随附的设计用作5V 输出电压设计的参考。  是的、最好使用计算器工具来提供帮助  

    设计。  请记住、您所连接的设计有些通用、因此某些组件可能是可选的、也可能只是占位符。

    具体的配置将取决于您的特定设计需要什么。

    使用此器件、您还可以根据需要使用内置的输出电压为5V 的反馈分压器。  数据表显示了如何操作

    这种情况。

    R16和相关电容器用于噪声滤波。  如果您使用的是内部反馈分压器、则使用 VOUT 引脚

    用于感应输出电压。  在这种情况下、R19将替换为一个10-50欧姆电阻器、用于测量环路稳定性。

    对于您所附的示例设计、R19更像是占位符。

    2.是的、可以将 VCCX 连接到稳压器的5V 输出。  在这种情况下、2.2uF 是可选的。

    3.当使用 DEMB 输入同步信号时、器件将处于 FPWM 模式;我不认为是这样

    任何方式。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    对于 Excel 设计工具、我还有一些疑问、

    1) 1)第87行指定为 RG, 我认为这是连接到 HO 和 LO 引脚的 RHO/RLO。 对吗?  

    我将 RHO 和 RLO 保持在10R、 那么我的效率会大幅下降、达到~88%(如果我将其保持在1.4R、则为~ 93%)。  

    我的 MOSFET 近似参数如下所示,并显示相应的功率损耗数字

     

    您可以看到、控制 MOSFET 功耗较高、栅极电阻为10R。 是否建议在此处将栅极电阻保持在1R 范围内。 或任何其他因素,如压摆率控制(EMI 方面),都可以在其中找到

    我看到 https://www.ti.com/lit/df/tidryp0/tidryp0.pdf?ts=1591205502376 使用了一个10R

    但 对于 https://www.ti.com/lit/df/tidrsr2/tidrsr2.pdf?ts=1591205504535 、使用较低的值。  

    那么、确切的参数决定了该电阻值。

    谢谢

    此致

    斯蒂芬

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为电子表格中的 RG 是内部 FET 电阻和外部电阻的总和。

    因此、您可以找到 FET 的栅极电阻、并将其与任何外部值放在一起  

    电阻。   

    当然、您所使用的特定 FET 的所有其他值也需要输入到计算器中。

    我认为您使用的过程是正确的。  调整组件的值并查看效果。

    如果10欧姆的损耗过大、则表示电阻较小(或0)。

    较大的值会减慢栅极驱动、有助于改善 EMI。  同时具有更大的值

    降低您的效率。  

    这是最大的折衷。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢