This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:TPS23750

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930888/tps23750-tps23750

器件型号:TPS23750

我有一个项目使用 TPS23750并发现了一些问题。 。 所附为原理图。 我使用23750为我的系统生成5V 电压。 但现在输出仅为2V 左右。 我可以对此问题做哪些更改?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tI.doce2e.ti.com/.../tI.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../connector.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向 VDD-VSS 添加30V 电压、输出大约为5V。 但输入电流大约为115mA,我们的5V 负载仅需要50mA。 负载端的电感和电容将变热。 Vgate 每500ms 切换一个组。 当 VDD-VSS 增加到35-40V 时、它将崩溃。 电流降至30mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    次级侧具有33uH 的电感。 通常、对于反激式、它仅在100nH 范围内。 33uH 可能会使该转换器不稳定。

    我 可能最好订购 TPS23750反激式 EVM 并比较您的解决方案、因为 EVM 是有效的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

         我们已将33uH 更改为4.7uH、但它无法正常工作。 输出为2V、同时 删除两个330uF 电容器并获得相同的结果。  

                                                        谢谢         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UVLO 阈值封装(2) TA 标记类型低高 TSSOP-20 PowerPADTm标准30.5V 39.3V  

    如何了解23750的 UVLO 为39.3V、POE 电源 VDD-VSS 为直流48V? 48V>39.3V IC 无法支持此系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    4.7uH 仍然比100nH 范围大得多。 请将其更改为100nH 范围。

    对于 UVLO、 输入电压通常介于42-57伏之间。 该标准的 UVLO 上升阈值为39.0V。 这意味着 IC 将尝试在大于或等于39V 的电压下打开。 这支持42-57的 PoE 标准输入范围。  

    UVLO 下降阈值为30.5V。 当 VDD_RTN 达到30.5V 时、IC 将关断。 直到那时、IC 仍在尝试通电。 因此、如果有48V 输入、则 IC 将受电。 然后、当它被移除时、IC 将继续切换、直到 VDD_RTN 电压下降到30.5V。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师