请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2373-4EVM-758 尊敬的团队:
客户设计 的 VDD-VSS 双向 TVS。 这是否适合 PD 设计?
如果双向 TVS 不可接受、此设计有哪些风险?
谢谢。
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
客户设计 的 VDD-VSS 双向 TVS。 这是否适合 PD 设计?
如果双向 TVS 不可接受、此设计有哪些风险?
谢谢。
本
您好 Ben、
我们始终在 VDD_VSS 之间使用单向 TVS 二极管。 这是保护 IC 免受过压影响所必需的。 如果它不在原理图中、或者钳位电压过高、则可能会发生损坏。
VDD_VSS 的输入电压范围为-0.3V - 100V。 双向 TVS 可使输入电压钳制在超出输入范围的负电压。
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师