This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-HT:更高的栅极驱动电压

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930837/tps40210-ht-higher-gate-drive-voltage

器件型号:TPS40210-HT
主题中讨论的其他器件:TPS40210

是否可以在 BP 引脚上施加电压以获得更高的栅极驱动电压? (15 - 18 V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、耶稣、

    BP 引脚的绝对最大额定值为9V、因此不可以、您无法对该引脚施加如此高的电压。

    您要求在 BP 上提供如此高的电压、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、感谢您的回答。

    我正在寻找更高的栅极驱动电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、耶稣、

    对于 TPS40210、您需要添加外部驱动器以使用更高的栅极驱动电压。 例如、如果您希望驱动 GaN 晶体管、我们的 GaN 晶体管包含栅极驱动器。