This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040C25-EP:LM4040/LM4050可靠性信息

Guru**** 2534410 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931572/lm4040c25-ep-lm4040-lm4050-reliability-information

器件型号:LM4040C25-EP
主题中讨论的其他器件:LM4040

您好!


我正在对 LM4040进行一些可靠性分析、并有几个问题。  第一个问题是、您是否可以共享裸片技术和粗略的晶体管数量(即使在数量级之内)?  第二个是确认4040和4050是相同的过程、至少是大致相同的晶体管数量。

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您是否在为安全 ISO 应用寻找时基故障率或等效产品? 如果是、我们有如下文档。

    晶体管数量和工艺技术是 NDA 限制信息、我无法透露。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    不幸的是,我不是。  我相信我们已经签订了 NDA、但我正在进行确认。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    如果您确实有 NDA、请咨询您的 TI 代表、了解他们是否可以回答此问题、因为我们无法将信息发布到公共论坛。