This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024EVM:LP5024EVM

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930404/lp5024evm-lp5024evm

器件型号:LP5024EVM
主题中讨论的其他器件:LP5024

大家好、

我已经为 VCC、VLED 和 VMCU 提供5V 电压、并从其他侧焊盘上移除 R1和 R2的焊盘、并将其他侧焊盘与 I2C SDA 和 SCL 线路连接到具有1.8V SCL 和 SDA 线路的 QCS403处理器、它还具有上拉至该引脚。

我已经为使能引脚提供了1.8V 上拉电阻。

但我无法检测 i2c 器件地址。

请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、伙计、

    请提供有关您的问题的更多信息吗? 例如、连接 LP5024 EVM 的接线图或一些波形。 无法检测到 I2C 地址意味着什么?

    在此之前、我希望您能够测量 VCC 检查点的电源是否正确? 当您发送器件地址时、您能否从 SDA 接收到 ackonwledge?

    此致

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anurag、

    如果您有任何疑问、请随时与我联系。

    最恰当的考虑  

    徐美奈