您好!
我们在电路板上使用 LED 驱动器(LP5562)、但 LED 不会亮起。
我们测量电压并检查 EN 引脚、它们都是正常的。
我们 通过 Linux 上的 i2c 工具对其进行控制。
以下是一些信息:
命令:
/bin/echo 0 >/sys/bus/i2c/devices/0-0032/run_engine
/bin/echo 3 >/sys/bus/i2c/devices/0-0032/select_engine
[188292550] lp5562 0-0032:lp5562的直接固件加载失败,错误-2
[188292641] lp5562 0-0032:返回到用户帮助程序
(此错误 不会影响 其他情况下的使用、例如 :e2e.ti.com/.../893392)
/bin/echo "RGB">/sys/bus/i2c/devices/0-0032/engine_mux
/bin/echo 1 >/sys/bus/i2c/devices/0-0032/firmware/lp5562/loading
/bin/echo "4063D00000000000">/sys/bus/i2c/devices/0-0032/firmware/lp5562/data
/bin/echo 0 >/sys/bus/i2c/devices/0-0032/firmware/lp5562/loading
/bin/echo 1 >/sys/class/i2c-dev/i2c-0/device/0-0032/run_engine
I2C 波形:
器件连接:
请帮助我们检查问题。
谢谢
Marten