This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:VBIAS 和 IN 电容器值

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930310/tps22976-vbias-and-in-capacitor-values

器件型号:TPS22976

您好!

VIN 和 VBIAS 引脚上的电容值是否有严格的调节?  两者的电容是否均为0.1uF?  这里的考虑因素是什么?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    此处的输入电容器主要用于去耦或稳定输入电源轨。  

    输入电容值没有严格要求、我认为这两个值都可以是0.1uF。 如果您希望电流瞬变较大、并且您认为电源不够强、无法提供该电源、则较大的输入电容将会很有帮助。