This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:为什么每个 PSE 芯片在 TPS23881EVM-083中共享相同的 I2C 地址?

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881EVM-083, TPS23880, TPS23881EVM-008, TPS23881
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929747/tps23880-why-every-pse-chips-share-same-i2c-address-in-tps23881evm-083

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件:TPS23881EVM-083TPS23881EVM-008TPS23882TPS23881

在 TPS23881EVM-083 评估系统中、总共有6个 TPS23880块、但它们共享相同的 I2C 地址、A3~A1引脚全部连接到 GND、只有 A4可通过 J2跳线进行配置。

但是 、在 TPS23881EVM-008中、A4~A1均可通过4根跳线进行配置。

我想知道所有6个 TPS23880是否共享相同的 I2C 地址、GUI 如何将固件下载到每个芯片、以及 GUI 如何访问每个芯片中的每个寄存器? 主机如何区分每个芯片?

现在、我的板上需要三个 TPS23880、您建议在 I2C 地址设置上使用哪种解决方案?  TPS23881EVM-083或 TPS23881EVM-008?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、user4644112、

    TPS23881EVM-083上的每个 TPS23881具有不同的 I2C 地址。 如果您看一下原理图、第一个 TPS23842的 A1-A3将连接到 GND。 第二个 TPS23881的 A2、A3连接到 GND、A1悬空。 第三个 TPS23881的 A1、A3连接到 GND、A2悬空。 等等。 请参阅以下 TPS23881EVM-083原理图的屏幕截图(https://www.ti.com/tool/TIDA-050026-23881)。 一般而言、如果系统中有多个 TPS23881器件、则需要具有不同的 I2C 地址。 请注意、我们建议使用 TPS23881器件、而不是 TPS23880、因为它具有更好的性能和更低的价格。 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上快照与我的原理图不同。 我从 https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/PSIL083A-designFile.zip 获得。 

    我的文档看起来不正确。

    您能否向我分享上述原理图和布局文件

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、user4644112、

    您获得的文件是正确的。 有6个器件、它们共享相同的原理图、但我们设置了不同的 A1-A3电阻器、以便不针对不同的 TPS23881器件组装。  如果您输出原理图、您将从 https://www.ti.com/tool/TIDA-050026-23881获得相同的 PDF。谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应。  

    我的问题已解决