主题中讨论的其他部件:BQ40Z50、 BQ40Z50-R2
大家好、
我的客户正在为他们的扫地机器人选择测量仪表解决方案。
1. bq4050和 bq40z50之间有何区别?
2.对于扫地机器人的电池组(4s2p)、建议使用哪一个电池组?
三、两种器件 SMBus 的最高输出电压是多少?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在为他们的扫地机器人选择测量仪表解决方案。
1. bq4050和 bq40z50之间有何区别?
2.对于扫地机器人的电池组(4s2p)、建议使用哪一个电池组?
三、两种器件 SMBus 的最高输出电压是多少?
谢谢。
您好、Yucing、
它们基于不同的算法。 BQ4050基于我们的 CEDV 算法、BQ40z50-R2基于我们的 Impedance Track 算法。 Impedance Track 具有更好的精度、因为它考虑了电池在电池组寿命期间的阻抗曲线、同时还补偿了与负载、温度等相关的因素 这有助于提供高度精确的充电状态和运行状况报告。 CEDV 的配置稍简单、但不如基于 Impedance Track 的解决方案精确。
2.可以使用其中任何一个。 决定也取决于电池的化学成分。 虽然这两种器件都可以支持4S 电池组、但 LFP 等某些电池化学物质可以更好地与 CEDV 配合使用。
请参阅数据表以了解此信息:
您好、Yucing、
对于 SMBus、数据线在外部保持高电平、并由控制器拉低以进行通信、根据 SMBus 标准、被视为"高电平"的电压阈值为2.1V。
有关 SMBus 的更多信息、请查看本文: https://www.ti.com/lit/an/sloa132/sloa132.pdf
此致、
Wyatt Keller