请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM63615-Q1 大家好、
我正在寻找一款 WVIN DCDC 转换器、它在2MHz、600mA、3.3V 输出电压下以低 IQ 进行展频。
它还需要在输入电压为3.0V 时工作。
我发现 LM63615-Q1的 UVLO (下降)最大值为3.0V、但它指定了低至3.5V 的建议工作范围。
问题:
使用低至3.0V VIN 的器件是否存在任何问题?
-我可以接受输入电压<3.5V 时的压降行为,但想知道电压值。
-高于3.0V 时内部逻辑处于激活状态?
此致、