This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3306:TPS3306 WDI 引脚触发条件

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928327/tps3306-tps3306-wdi-pin-trigger-condition

器件型号:TPS3306

大家好、

我的客户不希望在处理器启动阶段 TPS3306输出复位信号(这意味着他们希望在处理器启动阶段禁用看门狗)、我们知道如果悬空 TPS3306k `s Ω WDI 引脚将禁用看门狗、 `s 客户发现处理器 μ A IO (连接到 WDI)在 处理器启动阶段下拉为100k Ω、那么您能帮助检查 WDI 引脚上的100k Ω 下拉电阻是否会禁用看门狗?

非常感谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    在 WDI 上使用100k Ω 的下拉电阻将使看门狗输入接地、这反过来会使看门狗保持复位。 您需要高阻抗输入或真正的无连接。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    明白了、非常感谢您的帮助。

    此致、Sunny