This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:直接从连接到 VBAT 的锂聚合物中提取电流

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928461/bq25570-drawing-current-directly-from-a-lipo-connected-to-vbat

器件型号:BQ25570
大家好 ,我对使用 BQ25570为锂聚合物电池充电感兴趣。 我有一个低功耗 MCU、它将在降压转换器上正常工作。 但是、我还有一个脉冲电流约为~500mA 的无线电。 BQ25570工作时是否可以运行直接连接到电池的无线电? 无线电传输很少、但会发生。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、

    可以使用电池运行无线电。  但是、请注意、如果无线电负载导致电池(因此 VSTOR)降至 VBAT_UV=2.2V 以下、则 VSTOR 和 VBAT 之间的内部 FET 会关闭。  这可能会导致充电器进入冷启动状态。  如果电池电量过低、我建议使用 VBAT_OK 信号来防止无线电传输。

    此致、

    Jeff