大家好、
已经有一段时间了、我之前的帖子没有得到任何回复。 我还遇到了另一个故障、我怀疑它与 VCC 输入切换相关、因此希望我之前的问题得到解答。 这一次、我确实有保护电路来保持 VCC 关闭、直到它在相对较长的时间段(10s)内看到干净的电压、 但是、我们故意将系统(以及 VCC)关闭并打开几十秒、以尝试了解一个不相关的问题。 在该过程中、我的一个通道中的顶部 FET 短路。 当器件发生故障时、我没有探测该部件周围的任何电压或信号、因此很遗憾、我无法证明其发生故障的原因、这只是一个问题。 无论如何、我希望得到有关上一个主题的答案:
是否存在可导致 FET 短路的最小 VCC 导通时间(VCC 脉冲)?
谢谢、
Ryan