This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:FOD 电阻器容差

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196058/bq51003-fod-resistor-tolerance

器件型号:BQ51003

大家好、

使用容差为5%的 FOD 电阻器(RFOD)是否存在任何问题?
客户 目前使用1%容差的电阻器。 如果我们用5%的电阻器替换它、会有什么变化?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hayashi

    FOD 电阻器(RFOD)非常敏感、1%到5%的变化可能会导致 FOD 检测的性能问题。

    器件 Qi 是否通过认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    是的、该器件需要通过 Qi 认证。 与我在离线模式下讨论的相同客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hideki

    建议在此应用中继续使用1%。