This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:高输入电压规格

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196060/lm5013-specifications-with-high-input-voltage

器件型号:LM5013

您好!

我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
我的客户正在寻找符合以下规格的产品。
我认为 LM5013适用、但该器件能否实现90%的效率?
如果还有其他好的器件、请介绍它们。

(规格)
输入电压:6.5V 至75V
输出电压:4V
输出电流:3A
效率:输入电压= 48V 时为90%

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5013将是您的应用的最佳选择。 至于效率、您可以将数据表中的数据作为参考。 数据表图7-1将48V 至12V/3A 的效率指定为92%。 48V 至4V/3A 时的效率将低于92%及80%左右。  

    此致、

    宏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    是否还有其他更高效的器件?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是、不是  

    此致、

    宏嘉