This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:Tps63060输入电容低于20uF

Guru**** 2503275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194389/tps63060-tps63060-input-capacitors-below-20uf

器件型号:TPS63060

我们遇到了一些与使用9V 碱性电池的设备项目的功耗相关的问题、我们注意到引脚2 VI 上的输入电容器低于数据表中指定的电容(20uF)、由于批次差异或容差、我的问题如下: 至少由于它们不符合规格、这可能会导致问题、从而影响设备在关闭时的功耗、或以某种方式损坏 CI (TPS63060)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sliva。

    我不认为消耗的电容越小、消耗的电流就越大。 我想它几乎是一样的。

    如果输入足够清晰、则使用较小的电容对于 TPS63060也是可以的。

    那么,现在实际的电容是多少?  您能在输入端发现任何意外的高电压噪声吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    首先、感谢您的回答、今天的电容低于数据表中指定的值(20uF)、这是由于组件容差问题、我注意到关闭设备的功耗随机增加、就好像某个东西随着时间的推移而损坏一样。

    在一些有此问题的器件中、输入电容为15uF。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sliva、

    好的、您能 告诉我意外消耗的价值吗? 输入电压仍为9V、对吧?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tao。


    再次感谢您的参与。

    是的、我们的设备在9V 输入电压下工作、预期功耗为9uA 至12uA、设备工作时间很长、然后以"漂移"开头、我们已经检测到设备关闭时功耗超过100uA 的设备。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sliva、

    我认为您是指整个系统、而不仅仅是 TPS63060转换器、对吧?

    那么、我们是否可以在 下一级没有负载? 或者、我们是否可以在下一级断开连接时测量功耗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tao

    设备开启时的预期功耗为20mA、设备关闭时的功耗为10uA、也就是说、我们可以考虑输入环路的功耗+ TPS 待机时的功耗。

    输入环路的功耗仅由在 USB 电源或9V 电池之间切换的反向偏置二极管提供。

    对于5V 输出、我使用的拓扑与数据表中建议的拓扑相同。

    问题是我找不到问题、并且我检测到输入电容低于数据表中指定的值、就好像这一事实是随着时间的推移而使 CI (TPS)恶化一样。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Silva:

    抱歉、似乎我犯了个错误、TPS63060的功耗可能约为100uA。

    如下图所示、基于以下条件的最大总功耗应约为100uA、典型功耗应约为50uA。 因此、恐怕大多数情况下您无法使用 TPS63060获得9-12uA 的支持。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    当设备关闭时、EN 接地、数据表中的静态电流消耗低于30uA。
    因此、我的功耗为10uA。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cin 中10uF 的值对于设备的工作至关重要、其目的是什么?
    
    感谢 Tao 的帮助。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sliva、

    好的、没错、最大分流降压电流为2uA。

    输入电容用于使输入电压作为滤波器稳定。 电容器。 输入电压将变脏、并且由于随机电感器(电源和电路板的电缆)引起一些高尖峰

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在输入端没有 Cin 电容器的情况下进行了一些测试、TPS 没有启动、就好像行为不仅仅是一个滤波器一样。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sliva、

    实际上、器件会启动一段时间、但由于输入端没有电容、因此电压将立即下拉、并触发 UVLO、器件会分流。 您仍然可以将该电容器视为滤波器。

    此致

    TAO