This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:较新的替代产品

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189443/lm5021-newer-alternative

器件型号:LM5021

正在寻找 LM5021的更新替代产品来升级现有设计。
有什么建议吗?

我看到 LM34966看起来很有吸引力...

用例是直流将一些三相交流电压整流至280Vdc~680Vdc 左右。
输出为24V、电流为几安培。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 正在查看您的查询、并将很快返回给您。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5021是一款具有可编程开关频率的固定频率 PWM 控制器。

    LM34966看起来像一个具有可编程输入 UVLO 和/或同步输入的固定频率 PWM 控制器。  LM5021所需的这些功能是否没有?  如果是、我将使用 LM34966。

    因此、您希望采用48W 的反激式设计、这是理想的选择。 您计划这样做吗?

    这两个控制器也可用于转发转换器。

    您是否正在寻找比 LM5021更高效的器件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    我只是在跟进。  这是否解决了您的问题?  如果可以、请在主题结束时选择"已解决"?

    此致、谢谢。

    Mike