请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65381A-Q1 在 TPS65381A-Q1上建立了 SPI 通信。 我们可以使用它的初始 化算法吗?
当我们尝试通过传递{0xC5、0x00}来读取 RD_SAFETY_STAT_2寄存器时、我们将获得输出 AS (0XA1、0x07)、这表示看门狗失效。
当我们尝试通过传递{0xA3、0x00}来读取 RD_SAFETY_STAT_3寄存器时、我们将获得输出 AS (0xA0、0x00)