This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C230:BST 引脚上的电阻器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196271/tps56c230-resistor-on-bst-pin

器件型号:TPS56C230

大家好、  

我正在使用 TPS56C230部件进行设计,但我不确定:

 在数据表的‘布局指南’部分中,建议在 BST 引脚上安装一个与电容器串联的电阻器。

但在数据表的其余部分中没有有关该电阻器的更多信息、也没有 Webench 仿真中的信息。
请您澄清是否需要、如果是、正确的值是多少。

提前感谢。

此致、  
Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    建议添加 个与具有0402或更大封装尺寸的引导电容器串联的0 Ω 电阻器。 可选、但强烈建议在布局相关问题中使用。

    Ω SW 引脚过冲过高、将一个4.7 μ F 电阻器与启动电容器串联、可最大限度地减少 SW 引脚上升沿上的高频电压过冲。