This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24382:BQ24382DSGR

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24382

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195401/bq24382-bq24382dsgr

器件型号:BQ24382

嗨、伙计  

此应用充电电路的中间是什么?  

是否可以直接连接电池上的 OUT 引脚进行充电?   

此致  

路易吉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luigi、

    这是一个充电器前端保护器、而不是充电器、这意味着 BQ24382先于充电 IC /电路到达、不提供充电。

    专用充电器将代替"充电电路"。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    我对锂离子电池充电不是很专业,能不能建议我也使用充电 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luigi、

    另一个团队负责充电器 IC。 我建议您打开一个包含充电器和更多信息的新主题、以便充电器团队为您提供帮助。

    您选择的 IC 取决于应用的要求。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您的支持

    路易吉