This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581-Q1:WBENCH 的升压转换器电路设计不工作

Guru**** 1486215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190263/lm51581-q1-boost-converter-circuit-from-wbench-deign-not-working

器件型号:LM51581-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5158

大家好、

客户有一些问题

我很难使升压配置正常工作。 在大约200mA 的电流下、我需要50VDC 输出。   

 

我使用了一个具有500kHz 开关频率的 WBENCH 设计。 我有一个用于输出的电解电容器、电流为47 μ F。  反馈电阻器的比率正确、但大于指定值。 电感器是列表中提供的电感器之一(47uy)。

 

该电路产生50V 电压、但不会提供指定的电流。  此外、启动时间很长(超过1秒)。 一个.1uf 电容器用于 CSS。

断续保护和扩频一样被禁用。  此电路是可生成设计之前的最后一个问题。 卷为每年50到100K。  我迟到了、客户非常不友好。 请回复。 我可以向您发送原理图(随附)。

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-V1A_5F00_-PAGE2.pdf

 

仅使用3个电感器中的一个。 此外、补偿 R 和 C 与 WBENCH 设计中的不同、但 RC 常数位于相同的焊球中。  

 

您将注意到、升压转换器通过二极管馈送100uF 电容器。 负载是一个小型高压脉冲变压器。  5 20 μ s 在剩余的15ms 内、应用脉冲周期、后跟死区时间。  然后重复此操作。 所有电流以100us 的间隔提供。 脉冲期间的电流电平处于安培范围 内、这就是存在100uF 电容器的原因。   

 

来自外部源的设计(此设计替代)使用相同的技术、并且工作正常、  如果实际负载断开、并且我在47uf 电容器上放置了一个电阻负载、 50伏降至20伏或更低、因此升压转换器不会提供足够的电流、尽管 WBENCH 说应该这样做。 我使用的 LM5158具有3A 开关、属于汽车级。

提前感谢您的任何帮助。

 

 请帮帮我。

谢谢、此致、

交汇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否使用快速入门计算器并输入您的设计参数。

    https://www.ti.com/lit/zip/snvr511

    也可在此处找到:

    LM51581-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    在此处分享这一信息将有助于全面了解您的设计参数。

    谢谢、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的回复、很抱歉耽误您的时间。

    客户表示

    问题未解决、我需要购买新的 PC 板、这需要大约2周的时间。

     我可能会尝试与旧的人合作、但他们很难进行更改。

    谢谢、此致、

    交汇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    感谢您的更新-如果需要进一步的支持、敬请告知。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    在过去15天内、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan