This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS 管理的 BQ25723未退出低功耗模式

Guru**** 2746245 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195945/tps25750-tps-managed-bq25723-not-exiting-low-power-mode

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25723

我最初 问这个问题、将其标记为 BQ25723、但在标记为 TPS25750时被告知重新提交、那么现在开始了。

我们有一个具有 TPS25750和 BQ25723的器件。 我们的 I2C 总线如下所示:

MCU -> TPS25750 --- > EEPROM
                 |
                 !-->BQ25723

使用 TPS 的命令 I2Cr I2Cw、我能够与充电器通信。 作为确认、读取寄存器0x2E 和0x2F 将返回正确的值。 但是、每当我尝试清除 寄存器0x01中的 EN_LWPWR 时、回读返回值仍然置位。

老实说,我很想知道这个问题在哪里和如何调试,并希望得到任何帮助或指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    在执行 I2Cw 至0x01时、您能否提供十六进制命令和 I2C 日志(Saleae 日志)? 我们只能确认 I2Cr 作为0x2E 工作、0x2F 是只读寄存器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    我今天要离开、但明天会发送日志-尽管我没有 Saleae。

    您需要哪条总线? 或 TPS 和 BQ 之间进行通信? 两者都是?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    请两者。

    此致。