我有一个 VOC = 3V (@日光)的太阳能电池、当不连接到 BQ25505时大约为。
我已根据数据表将我的太阳能电池、电池和其他组件连接到 BQ25505芯片。
当我的太阳能电池连接到 BQ25505时、我大约 使用万用表测量 VIN_DC=0.5 (@日光)。 这是正常的吗?
我预期 VIN_DC 大约为2.4V、因为 BQ25505应将其设置为 MPP 点。
请告诉我、
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个 VOC = 3V (@日光)的太阳能电池、当不连接到 BQ25505时大约为。
我已根据数据表将我的太阳能电池、电池和其他组件连接到 BQ25505芯片。
当我的太阳能电池连接到 BQ25505时、我大约 使用万用表测量 VIN_DC=0.5 (@日光)。 这是正常的吗?
我预期 VIN_DC 大约为2.4V、因为 BQ25505应将其设置为 MPP 点。
请告诉我、
谢谢
好的。 我已将 BQ25505连接到 VBAT = 4.1V。
但 VDC_IN 电压大约 为0.3V 至0.5V、我看到它可以增加到0.7V-0.8V、具体取决于我在太阳能电池上发射的光。 我认为钳位应该是0.7V?
如果我的 VBAT=4.1V、我认为芯片应该将 VSTOR 快速充电至 VBAT 电平、并且芯片不应该处于冷启动状态。 因此 我们不会期望钳位发生?
可能是我的设计中的另一个问题。
ISC 约为50mA。 当我将 VSTOR 短接至 VBAT 时、它会暂时跳至 VBAT=VSTOR=3.5V、但奇怪的是、它开始缓慢漂移以降低值。 当我移除 VBAT 至 VSTOR 短路时、我可以看到 VSTOR 漂移更快、达到0.6V 和更低。
我怀疑我的芯片在 PCB 中央焊盘上存在接地问题、该问题通过某种方式将引脚连接到接地、从而导致 VSTOR 能量 泄漏到接地端。