Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1, LM5146
主题中讨论的其他器件: LM5146
您好,
当我运行 LM-5146-Q1仿真时、我无法获取 IC 的功率耗散图、因此我可以从其中获取以下信息。
1) 1)功率数据或 LM5146-Q1所需的热阻数据?
2) 2)作为仿真工具的结果、我们得到了布局文件、以便我们如何获得器件实现的热阻?
另一个查询
3)我们的最大工作电压范围为100V、最大工作电压范围为42-55V 我们是否可以在并联模式运行(6个并联)中使用 LM5146-Q1来提供5KW 功率?
谢谢
Santosh Koli