This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H-Q1:应用咨询

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195148/lm51561h-q1-application-inquiry

器件型号:LM51561H-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5156

您好、升压团队、

下面我有3个问题。

1)数据表、9.3.13 MOSFET 驱动器(栅极引脚)
在数据表中、有 Qg @ VCC * Fsw < 35mA 的指令。
我假设这是将 Cvcc 连接到 GND 的情况、如下所示。


如果 Vcc 由外部电源供电、则此公式不适用、对吧?


2) 2)适用于 LM5156升压转换器的应用手册 SNVA941A

有有关设置 Rs_max 的说明、图1.667来自哪里?

3) 3)通常情况下、PDS 设计和参考板放置栅极电阻器。
如果您有有关如何选择栅极电阻的建议、请让我们分享。

此致、
TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tosh、

    感谢您使用 E2E 论坛、了解您的以下问题:

    1.如果 VCC 由外部供电、且提供的电压足以打开 MOSFET、则应避免使用该公式、因为该公式适用于内部 VCC 稳压器、这意味着我们使用的是内部 VCC 而不是外部 VCC。

    2、 这个公式是针对基于内部斜坡补偿的最大 RCS 的、1.667值来自斜率补偿与斜率下降的比率、可以通过改变来提供更大的裕度。

    对于栅极电阻 器、这里有一个有趣的技术手册 https://www.ti.com/lit/an/slla385a/slla385a.pdf?ts=1676034729967&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    希望这能解答您的问题。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haroon、您好!

    让我向您详细询问答案2。

    在您的注释"1.667值来自斜率补偿的比率"中、您能给出确切的计算结果来算出1.667吗?
    斜率为30uA、我没有达到1.667。

    应用手册 SNVA941A 是升压指令。
    如果您有 SEPIC 模式、请共享信息。

    TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tosh、

    应用手册中的公式(6)源自数据表中的公式(8)、使用20%的裕度并忽略二极管正向电压 VF。

    1 /(0.5 * 1.2) = 1.667

    此致、

    哈里