This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:能否针对 PFC 拓扑进行配置

Guru**** 2525150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195926/lm25037-can-this-be-configured-for-pfc-topology

器件型号:LM25037

您好!

该器件是否可以配置为 PFC 拓扑、或者该系列中的器件是否可以这样配置? 如果是、如何操作?
此外、这是否可用于控制 GaN FET 驱动器(或用于实现软开关的 H 桥)? 如果是、如何操作?

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren、

    我不知道这里有什么建议? LM25037是一款用于直流/直流电源转换的双端 PWM 控制器、不可针对 PFC 进行配置。 此外、LM25037的输出可用于直接驱动 TI D 模式 GaN (12V 偏置)、但对于 E 模式 GaN、需要将合适的栅极驱动设计为 LM25037和 GaN 之间的5V 接口。

    Steve