This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:充电结束时保持 LED 亮起

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197037/bq4050-keep-leds-on-at-end-of-charge

器件型号:BQ4050

您好!

我看到 ff [LEDCHG]= 1时、LED 显示屏将显示充电期间的充电状态、此时电流()>充电电流阈值。 充电完成且充电器仍处于连接状态后、是否有办法保持 LED 亮起?  这可以通过 LED 切换 MAC 命令来实现吗? 我在表13-1中看不到它、说它是否在密封模式下可用。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    插入充电器时、我认为我们没有使 LED 保持亮起的功能。 监测计将无法判断充电器是否存在、如果两个 FET 都打开、则 PACK 引脚上会有电压、这是我们检测是否存在充电器的正常方法。

    LED 切换命令在密封状态下不可用、用于测试。

    此致、

    Wyatt Keller