This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:出口点数将呈指数级增长

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197412/tps53355-number-of-export-points-will-increase-exponentially

器件型号:TPS53355

各位专家:

例如、在开关电源上执行 Monte Carlo 仿真后导出数据时、一个波形的导出点数量为20、000。 当显示多个波形时、导出点的数量将呈指数级增长。 为什么?

请参阅以下附加文件:
e2e.ti.com/.../3632.test.docx

请帮助解释。 谢谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    当多个波形显示在一起时、导出点的数量呈指数级增长、因为导出的数据点总数等于波形数量和每个波形的数据点数的乘积。

    例如、如果有3个波形、每个波形有20、000个数据点、则导出点总数将为3 x 20、000 = 60、000。 如果有4个波形、每个波形有20、000个数据点、则导出点总数将为4 x 20、000 = 80、000。

    谢谢、
    Tomoya