尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 LM5155而不是 LT3757、并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
我们需要配置具有 LM5155和350V 输出的升压电路。
输入电压:24V
输出电压:350V
输出电流:0.1A
目前、该电路配置为 LT3757升压拓扑、但我们希望替换为 LM5155。
在产品文件夹中、输出电压为300V。
是否可以输出350V?
如果不是、您能否告诉我们原因、
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 LM5155而不是 LT3757、并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
我们需要配置具有 LM5155和350V 输出的升压电路。
输入电压:24V
输出电压:350V
输出电流:0.1A
目前、该电路配置为 LT3757升压拓扑、但我们希望替换为 LM5155。
在产品文件夹中、输出电压为300V。
是否可以输出350V?
如果不是、您能否告诉我们原因、
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一
您好、Harry、
感谢你的答复。
我确认了数据表。
根据数据表、最大占空比为90%min/93%TYP/96Vmax、RT = 220k Ω(FSW=100kHz)
然后、计算占空比数据表 P.21公式(12)
Vsupply=24V
Vload=350V
Vf=0.6V
D=1-24/(350+0.6)=0.932
0.932位于最大占空比90%min 以上
因此、LM5155无法使用24V 输入电压350V 输出应用。
如果我的理解有误,请告诉我。
此外、让我知道可在24V 输入电压和350V 输出电压下工作的器件。
感谢您的帮助。
此致、
新一
您好、Shinichi、
您的问题是:
>是否可以输出350V?
答案是采用 LM5155的设计不限于300V。
我还说过,你需要确保不会违反我们的最大占空比。
一些客户在升压器的输出端使用倍压器来实现此类高电压、或者他们正在使用反激式拓扑。
您是对的:使用纯升压拓扑时、此占空比将超出规格。
但对于任何其他器件、实现高占空比(接近标称限值)也不是一种好方法。
您需要在两个方向上进行调节的空间、还需要为容差、组件老化、温度变化等留出裕度
我们有一些较旧的器件、其中最大占空比甚至是100%、但我不建议将其用于此应用、因为您最终可能会使 LS FET 始终开启。
因此、即使在纸上看起来是可行的、我也会要求客户重新考虑使用纯升压拓扑来实现这样的高电压倍增因子/高占空比的想法。
此致、
哈里