请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65320D-Q1 高力:
我们的客户询问 TPS65320DQPWPRQ1 FIT /引脚 FMEA 功能安全报告,我发现 PMIC 不是功能安全 PMIC。
我们是否有其他具有 FIT /引脚 FMEA 功能安全报告的相同功能 PMIC (一个降压转换器+一个 LDO) ? 如果不是、我必须找到向客户推广的分立式解决方案。
谢谢你
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
高力:
我们的客户询问 TPS65320DQPWPRQ1 FIT /引脚 FMEA 功能安全报告,我发现 PMIC 不是功能安全 PMIC。
我们是否有其他具有 FIT /引脚 FMEA 功能安全报告的相同功能 PMIC (一个降压转换器+一个 LDO) ? 如果不是、我必须找到向客户推广的分立式解决方案。
谢谢你
罗伊
Howdy Roy。
我需要澄清:
1) 1)您是否使用过此工具(MTBF 和 FIT 率估算器)? TPS65320DQPWPRQ1 包含在该工具中、并提供了时基故障率报告。
2) 2) 1)降压和1 LDO 是客户的严格要求、还是更多的输出轨正常? 我们的产品系列没有任何符合此要求的功能安全等级 PMIC。
最棒的
David Martinez