This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950-Q1:故障状况

Guru**** 2516830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22950-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197145/tps22950-q1-fault-conditions

器件型号:TPS22950-Q1

尊敬的 TI 团队:

我想知道 TPS22950-Q1的行为方式、如果我们有;

I)输出中存在开路

II)在输出中对12V 电源短路

III)输出端对地短路

我们的要求是微控制器需要知道这些故障情况。 有人能帮我解决所有可能的问题吗?

提前感谢您。

Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemanth、

    对于开路负载和电源短路、器件上有反向电流阻断功能。 这意味着、如果 输出上的电压比输入上的电压高得多(例如电池短路)、则将触发反向电流保护、并且 FLT 引脚将变为低电平:

    对于接地短路、配置的电流限制将在激活时间(约5uS)内生效并保护电路。

    如果您需要任何更高级的诊断来显式检测开路负载和驱动电感负载、我建议使用 TPS1H000A-Q1等高侧开关。

    此致、


    Timothy Logan
    应用管理器-电源开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您的回答。

    [引用 userid="84738" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197145/tps22950-q1-fault-conditions/4513365 #4513365"]对于接地短路、配置的电流限制将在激活时间内生效(约5uS)并保护电路。

    请您进一步解释一下这种情况。 故障信号是否由于接地短路而发生任何变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemanth、

    我建议参考数据表中的第8.3和8.4节:

    和  

    在唯一的接地短路事件期间、电流限制本身不会触发 FAULT 引脚、但随后的热故障将会触发。