This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV759P:除了计算 R1/R2的比率外、在选择 R1和 R2时还需要注意哪些事项?

Guru**** 2501775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197469/tlv759p-beyond-calculating-the-ratio-of-r1-r2-what-are-some-things-to-be-aware-of-when-choosing-r1-and-r2

器件型号:TLV759P

您好!

了解所需的输出电压和电流后、在设计可调输出时、选择 R1和 R2时需要考虑哪些因素? 例如、我的客户希望在输入为5V 的1A 电流下获得3.3V 输出。

除了为电阻选择"较低"的值(每个电阻器可能小于10kOhm)以降低功耗外、选择 R1和 R2时还需要考虑哪些其他因素?

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我可以帮帮我。  给我一些时间来做回应、我将在2个工作日内回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了,谢谢 Stephen!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    R1和 R2将影响 Vout 的容差。  数据表中的 Vout 精度规格不包括 R1和 R2。  目标是选择 R1和 R2的良好组合、从而产生所需的 Vout (或尽可能接近)。  为了获得最佳精度、您需要考虑反馈引脚电流的影响、理想情况下为0A、但绝不会如此。  在这里、它通常为10nA、最坏情况下的最大值为100nA。  按照惯例、正反馈电流从 LDO 流出、因此输出电压为:

    VREF*(1+R1/R2)+ IFB*R2

    谢谢、

    斯蒂芬