This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:参数设置方面的一些问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197724/bq27426-some-questions-in-parameter-setting

器件型号:BQ27426

我对 BQ27426有一些问题:

最大模拟速率和最小模拟速率有哪些功能? 用户是否需要设置?
  如果需要设置、如何评估合理的设置范围? 如果使用默认值、设置默认值的基础是什么?
2.用户是否需要设置布线电阻和下游电阻的两个参数?
  如果需要用户设置、如何评估设置范围? 设置默认值的基础是什么? 如果可能、请详细说明这两个参数的具体功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:没有模拟最小/最大速率。 您是指最小/最大仿真速率吗? 您无需设置这些。 它们是旨在防止在负载预测不正确的情况下进行不合理(毫无意义)放电仿真的边界。

    2:您可以在 这些参数中将电池到监测计的接线中添加串联电阻。 您需要测量它们(例如 PCB 迹线、连接器电阻)并相应地设置值(另请参阅 TRM 以了解这两个参数之间的差异)。 如果您未设置它们、监测计会将它们添加到电阻测量中、电阻测量是电池模型的一部分、这将影响预测的准确性(因为实际电阻不是电池的一部分)。