This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24610EVM-563:DME 电路问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195748/ucc24610evm-563-dmoe-circuit-questions

器件型号:UCC24610EVM-563
主题中讨论的其他器件:UCC24610

您好、TI 专家、

我正在寻找 LLC 转换器的简单解决方案、

我找到了 UCC24610。

我对这个示例电路有疑问。

在第8页、这两个电容器的功能是什么? 它们是谐振电容器吗?

如果是、为什么它们不在系列中? 我还学习本文档。 数据表中只显示 C5和 C6用于负载电流。

我是否可以知道该函数是如何工作的? 为什么它们可以相互并联。 分析方法。


感谢 advacne。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您与我们联系。

    根据基波谐波分析、 有效谐振电容为 C5+C6 (C5和 C6的并联组合)。 在这里、谐振电感器电流在这些电容器之间分摊)。

    与使用单谐振电容器相比、分离这些谐振电容器具有多种优势。

    有关  详细信息、请参阅以下应用手册中的6、7、28、29、30:

    e2e.ti.com/.../LLC_5F00_Onsemi.pdf

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallantla、

    感谢您的信息。

    我有一个问题、这两个电容器不是并联的、为什么谐振频率与串联电容器相同?

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    如前所述、尽管上谐振电容器连接到直流总线、但根据基本谐波分析、上谐振电容器仍然连接到 GND (此处的输入电压视为纯直流电压)、这意味着两个谐振电容器并联。 因此、有效电容值与单谐振电容值相同。

    我建议构建开环 LLC 仿真、并  使用不同的谐振电容器配置自行检查电流频率。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallantla、

    是的、我进行仿真、并联电容器的谐振频率与串联电容器相同。

     我对一件事感到困惑、我知道输入电压是纯直流电压。 但为什么我们可以忽略直流电压并认为上侧电容器与低侧电容器并联?

    也许这是一个愚蠢的问题、我对此感到抱歉。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我说过、当您在 频域中分析功率级时、直流输入电压可视为短路、而带节点电压可视为交流电压源。 但在时域中、您不应考虑这种方式。

    此致

    曼尼甘塔 P  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    让我在这里给您不同的看法。

    假设转换器以谐振频率运行。

     当初级侧上开关 打开时、有效电路将如下所示。  开关节点电压等于 Vin。

    在次级侧、假设上部二极管导通。 因此、有效电路将如下所示。  在这里、磁化电感将被输出电压钳制。

    要查看有效谐振电路、请将直流电压源短路。

    现在您可以清楚地看到、LR 与 Cr/2组合谐振。

    希望这能澄清。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    您的解释对我非常有帮助、谢谢。

    插孔