你好
我想在反向降压配置中使用 TPS59603-Q1、如下图所示。 在此配置中、R4中的电流为正电流、我可以将其用作电流反馈路径。 但在此配置中、顶部晶体管 T1是续流路径。 在我看来、通过 SKIP 进行 DCM 配置是不可能的、但在 CCM 配置中、IC 工作正常、死区时间检测是否可行?
是否可以从 TPS59603-Q1获取 SPICE 模型? 我已在 PC 上安装了 PSpice for TI。
谢谢 Tino
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我想在反向降压配置中使用 TPS59603-Q1、如下图所示。 在此配置中、R4中的电流为正电流、我可以将其用作电流反馈路径。 但在此配置中、顶部晶体管 T1是续流路径。 在我看来、通过 SKIP 进行 DCM 配置是不可能的、但在 CCM 配置中、IC 工作正常、死区时间检测是否可行?
是否可以从 TPS59603-Q1获取 SPICE 模型? 我已在 PC 上安装了 PSpice for TI。
谢谢 Tino
你(们)好
我们没有该特定器件的模型、但有一个来自同一器件系列的模型。
https://www.ti.com/lit/zip/slum641
我们将查看您的另一个问题、并返回给您。
此致
Yihe
您好!
我知道下 FET 驱动线圈、上 FET 是续流开关。 我没有看到此配置出现问题。 上部 A 下部 FET 具有体二极管、这些二极管可在任何驱动模式下防止电压尖峰。
电流过零取决于线圈值、开关频率和反馈电压。 电流感应电阻器上的电压为三角波形、而不是直流电压。 在这种情况下、DCM 很难实现。
死区时间与负载无关。 它仅取决于 DRVH/SW 和 DRVL/GND 电压电平。 DRVx 只能在其他 DRVx 电压低于1V 时切换为高电平。
MCU 的控制类型是什么? 它是滞回控制吗? 意味着检测峰值或谷值线圈电流?
此致