This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:复位后、BQ78PL116剩余容量降至0%

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198705/bq78pl116-bq78pl116-remaining-capacity-drop-to-0-after-reset

器件型号:BQ78PL116

你(们)好  

客户使用 BQ78PL116、问题是电池充满电。 它们使用  RSTn 引脚复位器件。

剩余电量将降至0%、并且需要在服务器分钟内充电/放电、剩余电量将恢复。

这是正常现象吗?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    监测计可保持 RAM 中的剩余容量。 重置时、监测计将执行启动过程并重新计算剩余容量、直到获取用于仿真的数据时才会正确。