This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50中电阻式温度补偿的环境温度设置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198354/bq40z50-r1-ambient-temperature-setting-of-resistance-temperature-compensation-in-bq40z50

器件型号:BQ40Z50-R1

您好工程师、

   一切进展如何?

   我的电池具有低温应用场景。 现在,我在文档“Golden GG Maker and 电阻式温度补偿优化器”,中了解了低温。。上面说过,我需要上传四个文件,其中一个是室温下的放电数据。 我想知道室温下的放电数据是否需要记录在培养箱中? 还是仅在室内环境中记录?

   期待您的回复!谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quoqing、

    室温约为25摄氏度。 室内环境可能很好、除非它与25摄氏度(+/-5摄氏度)有很大的不同。 本指南中还将温度定义为25摄氏度 、第2.2.2节"测试程序"。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller、

       我很高兴收到你的答复!

       我能不能用这种℃理解一下:严格的方法是对实验使用25 μ s 的恒定温度、这种环境设置当然是可以的、但是如果使用室温、则无法保证数据可用。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quoqing、

    建议温度为25摄氏度。 如果接近25摄氏度、您仍应获得有效结果。

    此致、

    Wyatt Keller