This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:负载开关选择要求

Guru**** 2530080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS22916, TPS22915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197714/tps22810-load-switch-select-requirements

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件: TPS22916TPS22915

大家好、

请帮您检查以下项目。 符合以下要求的最佳解决方案是什么?

我现在看一下 TPS22810和 TPS22916、这些器件上是否有反向电流阻断功能? 或者、我们能否制作一张图表、哪个器件可以满足哪个要求?

  • 输入电压、最小值<= 1.2V
  • VIN、max >= 5V
  • VIN、绝对最大值=高达7V  
  •  高电平有效(例如、当 EN 为高电平时负载开关打开)
  • VEN、IL、max <= 0.4V
  • VEN、IH、最小值>= 0.9V (或1V)
  • 更高的压摆率 和延迟
  • Iout > 0.6A
  • 有源放电
  • 否反向电流阻断
  • 低 IQ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    可以在()中使用的参数搜索是一个很好的工具,因为您可以根据您提到的几乎所有查询进行筛选:

    我创建了一个筛选列表、按 Iq 电流排序如下:

    https://www.ti.com/power-management/power-switches/load-switches/products.html#p480=1;1&p238min=-0.3;1.2&p238max=5;23&p1685=0.6;15&~p2192=Quick%20output%20discharge&sort=p2849typ;asc

    TPS22916的设计。 它具有反向电流保护、但不是背靠背配置。 这意味着必须有一定数量的反向电流流入保护机制以启动(对于该器件、IRCB 为-500mA)。

    TPS22810不符合您的 VIN 要求、因为建议的最小直流电压为2.7V

    TPS22915最符合您的要求、因为它具有低 IQ 并且没有任何反向电流保护、但是有问题的参数是 VIN 的7V 绝对最大额定电压。 您能否评论一下这种情况的来源以及终端设备是什么? 我们通常不会看到如此高的绝对最大值  


    Timothy Logan
    应用管理器-电源开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您的提醒、我错过了一些标准。

    我还试图从客户那里了解绝对最大7V 要求、

    我将比较结果放入下面的图表中供客户参考。如果我错过了任何内容、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver。 这看起来是正确的。 我将尝试明确说明为何需要7V 绝对最大值、就像这不是问题一样、我们可以查看其他器件。