请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS254900A-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS254900-Q1
您好、支持团队
TPS254900-Q1有一些问题、如下所示:
由于 OUT 设计中没有用于连接 TPS254900-Q1 5V 输出的向下器件。
Q1:想知道如何处理引脚:12偏置? 仍然需要5.1k Ω 上拉电阻器和2.2uF 电容器?
Q2:想要了解如何处理引脚:1 IMON/PIN:19 ILIM_LO/PIN:20 ILIM_HI?
Q3:是否需要使用10K 或15K 欧姆电阻器实现 DP/DM 信号下拉?
Q4:如果不使用引脚:6 CS、想要了解如何处理?
原理图:
如有任何建议、请告知我。
谢谢、
此致、
劳伦斯