This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS254900A-Q1:TPS254900-Q1关于电阻器和电容设置问题

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS254900-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198482/tps254900a-q1-tps254900-q1-about-resistor-and-cap-setting-question

器件型号:TPS254900A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS254900-Q1

您好、支持团队

TPS254900-Q1有一些问题、如下所示:

由于 OUT 设计中没有用于连接 TPS254900-Q1 5V 输出的向下器件。

Q1:想知道如何处理引脚:12偏置? 仍然需要5.1k Ω 上拉电阻器和2.2uF 电容器?

Q2:想要了解如何处理引脚:1 IMON/PIN:19 ILIM_LO/PIN:20 ILIM_HI?

Q3:是否需要使用10K 或15K 欧姆电阻器实现 DP/DM 信号下拉?

Q4:如果不使用引脚:6 CS、想要了解如何处理?

原理图:

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    问得好。

    以下是我的意见:

    1:是的、此引脚用于 IEC 保护、因此请保留它们。

    2:MON 是电流源、因此请勿将其悬空、请在此引脚中添加2.55K Ω。 对于 引脚:19 ILIM_LO/引脚:20 ILIM_HI、这两个引脚用于设置电流限制、因此您可以短接至 GND 以设置最大电流限制。

    3:这取决于主机侧是否具有此电阻器、如果没有、请添加它们。

    4:将其悬空。

    此致、

    Kuno