This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:VDD 电流过载?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198279/ucc3895-vdd-current-overstress

器件型号:UCC3895

大家好、

我的客户已探测到 UCC38802的 VDD 电流、如下所示、是否存在过载的可能性?

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您查询 UCC3895。

    7.32mA 时的电流似乎略高于工作电流、但仍低于绝对值。 器件的最大额定值。 因此、它可能会稍微过载、但 请确保器件未加热。

    如果您的电流高于预期、则 VREF 可能会加载电流。  此外、请确保您不会直接使用输出驱动 FET、并且使用驱动器。  如果您不使用也可能导致过流的驱动器、  

    此致、

    Harish